问题描述:
TwidosoftV3.5软件运行在在Win7 32/64 位操作系统中可以使用以太网联机吗? 所属产品线:
Twido解决方法:
经过测试,虽然在Win7 32/64位操作系统中,使用Driver Manager工具中的Modbus Test功能测试连接可以成功,但是Twidosoft V3.5无法以太网联机。Twidosoft软件没有为Win7系统进行过升级,存在兼容性问题。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
经过测试,虽然在Win7 32/64位操作系统中,使用Driver Manager工具中的Modbus Test功能测试连接可以成功,但是Twidosoft V3.5无法以太网联机。Twidosoft软件没有为Win7系统进行过升级,存在兼容性问题。
是否有帮助?