我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Twido在下载程序时报错“应用程序需要比控制器中可用内存更多的内存”如何解决?
问题描述:
Twido在下载程序时报错“应用程序需要比控制器中可用内存更多的内存”如何解决?

所属产品线:
Twido

解决方法:

Twido的内部字%MWi(i的最大值为3000)可以在Twidosoft软件设置。当用户将其设置为小于3000的数值,并且在程序中使用的内部字%MWi与设置值临近时,会报上述错误,将图片位置3处设置为Auto即可解决。