我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
客户用寻原点功能块TWDPTO220DTHoming时在回零后,再执行任何的运动时管理功能块TWDPTO220DTPTO的ERR_E都报错,如何解决?
问题描述:
客户用寻原点功能块TWDPTO220DTHoming时在回零后,再执行任何的运动时管理功能块TWDPTO220DTPTO的ERR_E都报错,如何解决?

所属产品线:
Twido

解决方法:

用诊断功能块TWDPTO220DTGetDiag的PTODiag管脚读出的错误信息为轴错误。发现管理功能块TWDPTO220DTPTO的REF管脚并没有置1,检查客户的配置后发现在PTO配置中寻原点I/O设置中,设置了“使用定位完成输入”。而这样的设置下,即使回零动作结束,还需要有一个定位完成的DI信号为1后,REF才置1,回零才真正的完成。将该选项选为“未使用”立即正常。详见下图: