我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在TwidoSuite中2.15 C中添加TWDPTO200DT模块,对CPU固件有没有要求?
问题描述:
在TwidoSuite中2.15 C中添加TWDPTO200DT模块,对CPU固件有没有要求?

所属产品线:
Twido

解决方法:

在手册上要求在CPU的固件版本大于5.05即可,但是经过测试只有5.10的版本才能配置成功。分别用5.20和5.30固件的CPU测试:将无程序的配置下载到PLC后,在调试菜单的监视硬件配置的界面发现PTO模块有红色禁用标志,但CPU的RUN灯常亮,而PTO只有PWR灯常亮,表示轴配置成功的PTO0和PTO1灯不亮。一旦在程序中加载了有关PTO模块的指令,例如SelectAxis(1,0)   下载就不成功,RUN和ERR灯均闪烁。只要将CPU刷成5.10的固件,一切正常。