我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Smart IPC上安装了一个软件,但是重新启动以后软件就消失了,为什么?
问题描述:
在Smart IPC上安装了一个软件,但是重新启动以后软件就消失了,为什么?

所属产品线:
Magelis平板电脑和箱式工控机

解决方法:

施耐德的工控机有一个写保护功能EWF(Enhanced Write Filter),默认这个功能是Enable状态的,也就是说在此操作系统上做的任何操作或者修改都将在重新启动iPC之后复原。所以您想改变iPC的一些设置需要将EWF功能Disable掉才可以。

此EWF的默认路径是C:\Program Files\Change EWF State\ChangeEWFstate.exe,如下图