我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect怎样实现某变量小于等于2时置为0,变量大于2时显示正常的数值?
所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

如果只是页面上刷新,那么就在这个数值显示的地方放一个cicode对象,如下图:

cicode对象中写if i1<=2 then i1=0 end,如下图:

数值显示中设置如下:

如果想实现全局的设置,那么在工程编辑器――系统菜单――事件,新建一个事件,设置一个事件名称,设置一个周期,动作里面写if i1<=2 then i1=0 end。最后在计算机设置向导中激活事件即可。