所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
授权狗的版本只能平级或者向下兼容软件的版本,也就是说比如7.5版本的授权狗可以使用在7.5版本的软件上或者7.5以下版本的软件上(包括7.4,7.0,6.1等等的软件上)
-如果需要更新狗的版本,比如狗从5.2升级到5.3需要增加费用升级
-如果5.3 to 5.31不需要升级狗版本,安装补丁不需要升级狗版本
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
授权狗的版本只能平级或者向下兼容软件的版本,也就是说比如7.5版本的授权狗可以使用在7.5版本的软件上或者7.5以下版本的软件上(包括7.4,7.0,6.1等等的软件上)
-如果需要更新狗的版本,比如狗从5.2升级到5.3需要增加费用升级
-如果5.3 to 5.31不需要升级狗版本,安装补丁不需要升级狗版本
是否有帮助?