所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
可以使用INI文件(配置文件)添加驱动的参数来实现,如果通信是Modbus协议,那么可以修改参数[MODBUS]FloatMode=0 to 3,
0 - Byte order = 1 0 3 2
1 - Byte order = 3 2 1 0
2 - Byte order = 0 1 2 3
3 - Byte order = 2 3 0 1
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
可以使用INI文件(配置文件)添加驱动的参数来实现,如果通信是Modbus协议,那么可以修改参数[MODBUS]FloatMode=0 to 3,
0 - Byte order = 1 0 3 2
1 - Byte order = 3 2 1 0
2 - Byte order = 0 1 2 3
3 - Byte order = 2 3 0 1
是否有帮助?