我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect过程分析器的loadfromfile属性的使用?
所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

在使用过程分析器的时候,会发现在过程分析器上已经选中的变量,在重新翻页回来的时候消失了,还需要重新添加变量到过程分析器上。

配置步骤大致如下:

1,在页面放置一个过程分析器,确定它的AN

2,cicode中编写脚本

FUNCTION analyst()

//load the pav

OBJECT hanalyst=ObjectByName("_templatePA1");

_ObjectCallMethod(hanalyst,"loadfromfile","abc.pav",0);

END

3,页面属性中调用上面的脚本

4,运行工程,选中变量笔并保存到本地,起名是abc,后缀是pav的文件