我们今天能为您提供什么帮助?

Citect 7.2及以上版本软件的用户定义中没有权限等级的设置了,请问权限等级需要在什么地方设置?

问题描述:
Citect 7.2及以上版本软件的用户定义中没有权限等级的设置了,请问权限等级需要在什么地方设置?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

7.2及以上版本软件中用户的权限等级需要在“角色”中设置,工程编辑器――系统菜单――角色

然后在工程编辑器――系统菜单――用户中链接这个“角色”即可