我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect怎样有选择性的导入Unity软件的变量?
所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Unity软件中有很多变量标签,其中有一部分变量需要导入到Citect软件中
1, 右键点击Unity变量表标题,选择customerize columns

弹出的对话框中Custom打勾

2, 需要导入的变量在custom列输入VJC,需要做趋势的标签输入VJT,需要做报警的标签输入VJA,但是非定位变量即使后面标注VJC也不能被导入。如下图

3, 保存Unity工程,会生成一个.STU的文件
4, 在工程已经建立好的IO设备扩展菜单中(按F2可以看到扩展菜单)这样输入,connection string的最后面添加ExCustom=?*; 最后点击窗口最下面的替换即可。

5, 最后可以看到变量标签中增加了v1_f,v2_f,v4_f,v5_f,趋势标签中增加了v5_f,模拟量报警标签中增加了v4_f