我们今天能为您提供什么帮助?

Citect 7.2版本之后的软件安装好以后,包含工程和例子工程都有了一些改变,具体都有哪些变化?

问题描述:
Citect 7.2版本之后的软件安装好以后,包含工程和例子工程都有了一些改变,具体都有哪些变化?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

V7.0/V7.1软件的例子工程有Example(使用了Include工程的模板)和CSV_Example(使用了CSV_Include工程的模板)
V7.0/V7.1软件的包含工程有Include和CSV_Include;
V7.2版本之后的软件,例子工程只有Example(使用了Tab_Style_Include工程的模板)
V7.2版本之后的软件的包含工程有Include和CSV_Include,还增加了一个Tab_Style_Include包含工程
Tab_Style_Include包含工程具有更简洁友好的用户交互界面,Tab 风格的交互菜单,增加更多Office 2007和IE7风格的功能,增加对宽屏的支持,而且这个模板的趋势页面只支持过程分析器。