我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect 7.2及以上版本软件基于Tab_Style_Include模板的导航菜单的配置?
问题描述:
Citect 7.2及以上版本软件基于Tab_Style_Include模板的导航菜单的配置?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

V7.0/V7.1软件的XP风格模板中的导航菜单的配置需要打开工程文件夹中的Menu.DBF文件进行配置。
V7.2及以上版本中的Tab-Style风格模板的菜单功能可以在软件中直接编辑导航菜单。不需要打开工程文件夹的PageMenu.DBF文件编辑。在工程编辑器――系统菜单――menu configuration可以设置导航菜单,设置好的参数也是直接录入到PageMenu.DBF文件中的。
配置页面如下: