我们今天能为您提供什么帮助?

SoMachine 4.1中梯形图编程如何在一行显示不完的情况下自动换行

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

SoMachine 4.1中梯形图编程如何在一行显示不完的情况下自动换行

如上图所示,由于程序条件较多需要来回移动鼠标才能完整显示出程序段,这样在实际编程中会带来不便,这时我们可以在SoMachine软件菜单栏“工具”选项卡中选择“选项”,如下图所示:

在“FBD、LD和IL编辑器”中的“LD”选项卡中勾选视图下面的“网格和断电”然后确定即可。修改后效果如下: