我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Multi9系列中的剩余电流保护装置能用在400Hz电网中使用吗?
问题描述:
Multi9系列中的剩余电流保护装置能用在400Hz电网中使用吗?

所属产品线:
Vigi C65

解决方法:

Multi9系列中的剩余电流保护装置可以用在400Hz电网中,但是需要注意的是额定剩余电流值是随电网频率的变化而变化的,变化的规律与频率值大小和额定电流值大小有关,值不同变化是不同的,具体可以参考下图: