我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EGX100/300如何恢复出厂设置?
问题描述:
EGX100/300如何恢复出厂设置?

所属产品线:
EGX100; EGX300

解决方法:

当EGX100/300丢失了IP或修改了参数导致无法用以太网正常连接时,我们需要通过RS232端口利用超级终端登录进行参数修改,办法如下:
1.建立连接
2.“开始”菜单-“运行”,输入”hypertrm”, 键入name,后点击OK
3. 选择com端口及端口配置参数如下:

波特率:19200

数据位:8

奇偶校验:无

停止位:1

数据流控制:无

4.重启EGX100/300,等待10s左右,当LED快速闪烁时,在超级终端页面点击“回车键”,登录成功
5.修改IP地址后保存退出。