我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM1000怎么清除累计电量值?
所属产品线:
PM1000/DM6000

解决方法:

1,进入RMS主页面,按上键一下,出现CLR。
2,按右键2s,出现CODE2000。数字2闪烁。
3,按下键一下,变成CODE1000。
4,按回车键一下,或者右键四下,出现CLR INTG。
5,按右键一下,出现CLR INTG y。y闪烁。如取消清除,按第7步操作。如不取消,继续清除,则按第6步操作。
6,按右键一下,出现PASS,然后出现CLR INGT。再按照第9步操作。
7,按下键一下,出现CLR INTG n。n闪烁。
8,按右键一下,出现FAIL,再出现CLR INTG。
9,按左键一下,出现CLR。
10,按下键一下,返回RMS页面。