所属产品线:
PM5000解决方法:
PM5300系列(PM5310、PM5330、PM5331、PM5320、PM5340 和 PM5341)的数字输出DO可以配置为电能脉冲输出,此时接收设备通过对来自该测量仪数字输出端口的kWh 脉冲进行计数,从而确定电能使用情况可以通过前面板或者ION Setup对其进行配置。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
‍‍‍‍PM5300系列(‍‍PM5310、PM5330、PM5331、PM5320、PM5340 和 PM5341)的数字输出DO可以配置为电能脉冲输出,此时接收设备通过对来自该测量仪数字输出端口的kWh 脉冲进行计数,从而确定电能使用情况可以通过前面板或者ION Setup对其进行配置。‍‍‍‍‍‍
是否有帮助?