我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM5500系列的数字输出能否配置为脉冲输出模式?
所属产品线:
PM5000

解决方法:

PM5300系列(PM5560、PM5651、PM5563)的数字输出DO可以配置为电能脉冲输出,此时接收设备通过对来自该测量仪数字输出端口的kWh 脉冲进行计数,从而确定电能使用情况,可以通过前面板或者ION Setup对其进行配置。