PM3200(PM3200/PM3210/PM3250/PM3255)系列怎么设置CT变比?
所属产品线:
PM3200解决方法:
PM3200系列设置CT变比步骤如下:
1、同时按ESC和OK键超过2S,进入configuration mode,显示Setup页面;
2、按OK键进入,出现Wire,按向下键找到Ratio;
3、进入Ratio将CT Sec(二次侧电流)和CT Pri(一次侧电流)改为互感器变比相关值,按OK确认,按ESC退出。
是否有帮助?


PM3200系列设置CT变比步骤如下:
1、同时按ESC和OK键超过2S,进入configuration mode,显示Setup页面;
2、按OK键进入,出现Wire,按向下键找到Ratio;
3、进入Ratio将CT Sec(二次侧电流)和CT Pri(一次侧电流)改为互感器变比相关值,按OK确认,按ESC退出。
是否有帮助?