我们今天能为您提供什么帮助?

DM2300系列默认密码是多少?如何修改?

问题描述:
DM2300系列默认密码是多少?如何修改?

所属产品线:
PM1000/DM6000

解决方法:

型号

默认密码

密码可修改范围

DM2300 / DM2310/DM2305 / DM2315/DM2350 / DM2355

0000(用于本地操作)
0000(用于参数设置)

0000 - 9999

如何修改密码:

密码设置在参数设置第九屏。如图,屏幕第一行显示“PASS”表示当前页为保护密码设置页,屏幕第二行显示的是参数设置密码(进行参数设置时输入的密码),屏幕第三行显示的是操作密码(进行继电器操作等控制时输入的密码)。