我们今天能为您提供什么帮助?

电力参数测量仪PM800输入输出模块PM8M2222、PM8M26,底部LED指示灯的含义?

问题描述:
电力参数测量仪PM800输入输出模块PM8M2222、PM8M26,底部LED指示灯的含义?

所属产品线:
PM800

解决方法:

A.LED绿色闪烁表示输入输出模块正在运行。

B.数字数入LED(S1、2等)在输入有效时ON为红色。

C.继电器输出LED(R1、R2等)在输出有效是ON为红色。