问题描述:
PM5000系列多功能表都是什么通讯协议?所属产品线:
PM5000解决方法:
PM5000系列中PM5100不能实现通讯,PM5110/5310/5330可以实现Modbus RTU, Modbus ASCII, 或JBUS协议,PM5320/5340可以实现ModbusTCP/IP协议,PM5560/5563既有RS485接口(Modbus RTU, Modbus ASCII, 或JBUS协议),又有以太网接口(ModbusTCP/IP协议)。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
PM5000系列中PM5100不能实现通讯,PM5110/5310/5330可以实现Modbus RTU, Modbus ASCII, 或JBUS协议,PM5320/5340可以实现ModbusTCP/IP协议,PM5560/5563既有RS485接口(Modbus RTU, Modbus ASCII, 或JBUS协议),又有以太网接口(ModbusTCP/IP协议)。
是否有帮助?