我们今天能为您提供什么帮助?

PM1000两块电表CT变比相同,电流也相同,为什么两块表面板上的负载率指示灯相差比较大?

问题描述:
PM1000两块电表CT变比相同,电流也相同,为什么两块表面板上的负载率指示灯相差比较大?

所属产品线:
PM1000/DM6000

解决方法:

请检查F.S%的设置。客户可以在这里自定义满量程的值。例如:CT变比为200/5,如果F.S%中设置为50,那么100A为满量程,面板上的负载率指示灯以100A为满量程来指示。