我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM800电力测量仪表接线中的短接块有什么作用?
问题描述:
PM800电力测量仪表接线中的短接块有什么作用?

所属产品线:
PM800

解决方法:

电流互感器(CT)正常运行时,二次侧的负载阻抗很小,接近于短路状态工作,二次电压很低,

铁芯的磁通密度很低。如果二次侧断线开路,这时二次电流为零,去磁作用就消失,铁芯在一次电流作用下严重饱和,磁通密度可达15000T以上,又由于二次线圈匝数比一次线圈高得多,因而在二次侧将感应出很高的电压,可达几千伏,对二次侧的设备以及工作人员的安全都是危险的。由于二次线圈开路,使铁芯磁通饱和产生过热甚至将电流互感器烧毁。因此电流互感器运行时二次侧是不能开路的:所以,在从电流参数测量仪上拆除接线之前应使用短接块对CT 的引
线进行短路。
注:短接块不是标准配置。