我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM810电能质量监测功能中标有“单次谐波31可选”是什么意思?
问题描述:
PM810电能质量监测功能中标有“单次谐波31可选”是什么意思?

所属产品线:
PM800

解决方法:

PM810本身没有31次谐波分析的功能,可选的意思是可以通过选择模块PM810LOG,即PM810+PM810LOG就能实现此功能。