我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM800系列电力参数测量仪如何设置语言?
问题描述:
PM800系列电力参数测量仪如何设置语言?

所属产品线:
PM800

解决方法:

PM800系列参数测量仪设置语言步骤一致。
仪表上电后,显示测量界面。按向右的箭头,直至出现MAINT选项,按该项进入,选择SETUP,需要输入密码,默认密码为4个0.
按向右的箭头,直至出现LANG,按该项进入,通过+、-按键选择语言。可以设置为ENGL(英语),FREN(法语),SPAN(西班牙语),GERMN(德语),RUSSN(俄语)。用户选择需要的语言后,按OK返回设置界面即可。