我们今天能为您提供什么帮助?

PM800系列电力参数测量仪如何设置日期和时间?

问题描述:
PM800系列电力参数测量仪如何设置日期和时间?

所属产品线:
PM800

解决方法:

PM800系列参数测量仪设置日期和时间的步骤一致。
仪表上电后,显示测量界面。按向右的箭头,直至出现MAINT选项,按该项进入,选择SETUP,需要输入密码,默认密码为4个0.
按DATE选项,进入日期设定界面。此时月份对应的数字闪烁,通过+、-按键将其设定为用户所需要的目标值,设定完毕按OK。依次对日期,年和日期显示格式进行设置。设置完毕后按OK,返回设置界面。
按TIME选项,进入时间设定界面。此时小时对应的数字闪烁,通过+、-按键将其设定为目标值,设定完毕按OK,则分钟对应的数字闪烁,依次对分钟和秒进行设置。最下面一行是24小时制或12 小时制的设置。设置完毕按OK返回设置界面即可。