DM6000/PM1000系列全功能电力测量仪表的Turbo多功能按键有什么功能?
问题描述:
DM6000/PM1000系列全功能电力测量仪表的Turbo多功能按键有什么功能? 所属产品线:
PM1000/DM6000解决方法:
1.按一下Turbo 键,是浏览常用参数页面(即Turbo页面)和返回RMS 主页面最简单的方法;
Turbo页面如下:RMS, VLL、A、PF, VLN、A、F, VA、W、PF, VA、W、VAR, W、VAR、PF,其中VLL为各相的平均线电压,A为各相的平均电流,PF为各相的平均功率因数,VLN为各相的平均相电压,F为频率,VA为各相的视 在功率,W为各相的有功功率。
2.按下Turbo键之后给仪表通电,即可进入设置页面进行快速调试;
3.界面显示Turbo页面时,常按Turbo键3秒后释放按键,界面会显示"AUTO",然后循环显示Turbo页面。
图中红色框里即为Turbo按键。
是否有帮助?