PM1000系列电力参数仪表前面板右侧的LED指示灯指示的是什么参数?
问题描述:
PM1000系列电力参数仪表前面板右侧的LED指示灯指示的是什么参数? 所属产品线:
PM1000/DM6000解决方法:
PM1000系列右侧的LED灯为负载模拟指示灯,共有12个LED灯,每个灯表示10%的一次侧电流互感器电流值,CT原侧的电流值设定范围为1A~99kA;
LED灯上面的文字 %A FS 含义为 %Amperes load with repsect to the FS(Full Sacle)selected,即选定的满量程的电流百分比;
如图所示,共有红、黄、绿三组各四个LED指示灯,分别代表负荷过载/欠载/正常运行状态。
是否有帮助?