我们今天能为您提供什么帮助?

PM5350的数字输入点(DI)如何接线?

问题描述:
PM5350的数字输入点(DI)如何接线?

所属产品线:
PM5350

解决方法:

PM5350有4个DI(数字量输入)和2个RO(继电器输出)。
由于PM5350内置有24V DC电源,所以接线时不用外部激励电源,具体接线如下图所示
但是如果客户只能提供有源接点,接线时不能接到端子21,要接到公共端子22。此时端子间的额定电压范围为:打开状态18.5V DC-36V DC,关闭状态时电压0-4 V DC。
PM5350控制电源.jpg