我们今天能为您提供什么帮助?

PM1000、PM1200能否显示测量参数的最大值、最小值?

问题描述:
PM1000、PM1200能否显示测量参数的最大值、最小值?

所属产品线:
PM1000/DM6000

解决方法:

PM1000全功能电力测量仪表(包括PM1000、PM1200)没有此项功能,不能显示和记录测量参数(如电流、电压、频率等)最大值和最小值。
PM3200系列(PM3210、PM3250、PM3250)、PM700、PM5350、PM800系列可以记录瞬时测量参数的最大值最小值。