我们今天能为您提供什么帮助?

PM9系列电力参数测量仪的替换产品是什么?

问题描述:
PM9系列电力参数测量仪的替换产品是什么?

所属产品线:
PM3200

解决方法:

PM9系列由PM3210、PM3250来替代,功能能完全替换,但是尺寸及外观均不一样。
PM9尺寸:W×H×D(72×90×66);PM3200系列尺寸:W×H×D(90×90×70);
具体替换表格如下

2013.1退市物料号

新上市产品

替代产品物料号

新物料描述

PM9

PM3210

METSEPM3210

多参数测量仪表,带时钟复费率,带有脉冲输出

PM9P

PM3210

METSEPM3210

多参数测量仪表,带时钟复费率,带有脉冲输出

PM9C

PM3250

METSEPM3250

多参数测量仪表,带时钟复费率,Modbus通讯接口