我们今天能为您提供什么帮助?

PM5350工作电压是多少,上面的端子标号是什么?

问题描述:
PM5350工作电压是多少,上面的端子标号是什么?

所属产品线:
PM5350

解决方法:

PM5350工作电压范围为85-265V AC或100-300V DC。上面的端子编号是L1,L2和PM1000系列上面工作电源编号L+,N-是不一样的。虽然是L1,和L2但他们之间的电压不能是380V,如果接直流也没有极性的区分。