我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
DM2000系列有DI数字输入吗?是有源节点还是无源节点?
问题描述:
DM2000系列有DI数字输入吗?是有源节点还是无源节点?

所属产品线:
PM1000/DM6000

解决方法:

DM2000系列中DM2305、DM2315、DM2355有2DI+1DO的输入输出功能;同时,DI点为无源节点输入,因为表计内部有24V DC直流电源。