我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Sepam S20跳闸后LCD没有事件信息,是什么原因?
问题描述:
Sepam S20,客户已经激活断路器控制,并且将一些输入配置为外部跳闸,当输入节点启动时,保护也跳开断路器,但是没有信息在LCD显示,而且事件列表中没有这些信息,是什么原因呢?

所属产品线:
Sepam 20 系列

解决方法:

对于Sepam20系列 S20,M20、B21/B22即使将输入配置为外部跳闸,不会在前面板UMI上显示外部跳闸指示。

对于T20,显示的信息与逻辑输入的配置有关:

I21 外部跳闸1è瓦斯/气体脱扣信息

I22 外部跳闸2è温度脱扣信息

I23外部跳闸3è压力脱扣信息

I23 瓦斯报警  è瓦斯报警信息

I24 温度报警è温度报警信息