我们今天能为您提供什么帮助?

哪些框架断路器具备机械防跳功能?哪些原因会触发机械防跳?

问题描述:
哪些框架断路器具备机械防跳功能?哪些原因会触发机械防跳?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

Masterpact MT系列、Easypact MVS系列、Easypact EVS系列框架断路器都具备机械防跳功能。
持续的合闸命令和持续的分闸命令都会触发框架断路器内部的机械防跳机构,使断路器在分闸后保持在分闸位置。
以下几种情况会触发机械防跳功能:
(1)XF线圈持续得电;
(2)MX线圈持续得电;
(3)MN线圈断电或电压低于85%Un;
(4)本体分/合闸按钮保持闭合。