我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MT固定式空气断路器预留尺寸多少才能保证灭弧罩取下?
问题描述:
MT固定式空气断路器预留尺寸多少才能保证灭弧罩取下?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

保证灭弧罩取下,预留空间至少需要安全距离尺寸A。

MT06-16N1 MT08-32N2,H,L
MT40 MT40b-63
A(mm) 50(注如上方有带电体,则此安全间距为 100) 110 110 110