我们今天能为您提供什么帮助?

NW DC直流空气断路器如何选型?

问题描述:
NW DC直流空气断路器如何选型?

所属产品线:
Masterpact NW-DC (China)

解决方法:

首先选择NWDC本体的额定电流、分断能力和连接类型(C、D、E)。

然后选择控制单元MIC DC1.0和电流互感器,电流互感器有三种选择,选择完电流互感器之后控制单元也会配上相应的调整钮,每台断路器上的两个保护设置旋钮值必须相同。三种电流互感器可以提供以下不同Im的整定阈值(只有短路瞬时保护,无过载保护):

(1)1250~2500A(适用于NW10)

(2)2500~5400A(适用于NW10、20)

(3)5000~11000(适用于NW10、20、40)

最后是连接。NWDC标准配置是垂直接线。NW10、20连接方式有水平和垂直两种,客户可根据需要将标配的垂直端子旋转90度,改为水平连接(短接的端子不能旋转);NW 40只有垂直连接一种接线方式,不能更改。

其它附件的选型根据客户的需要选择。