我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MT空气断路器的Micrologic E型控制单元上的VN端子的作用是什么?
问题描述:
MT空气断路器的Micrologic E型控制单元上的VN端子的作用是什么?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

当3极断路器配MIC E控制单元用于4线系统中(三相+中性线)时,如果系统中有零点漂移的现象,测量时没有接零,则测量的相电压会不准确,此时需要将VN端子接零,目的是实 现相电压的准确测量(除非N为标准零电位);对于4极断路器,由于在N极内部已经有电压测量输入,无需对VN端子进行接线。
对于2.0E、5.0E、6.0E,将控制单元上的VN端子直接连接N线或者通过TCE连接至N线。