我们今天能为您提供什么帮助?

Acti9系列断路器除了K系列外,防护等级都为IP20B怎样理解?

问题描述:
Acti9系列断路器除了K系列外,防护等级都为IP20B怎样理解?

所属产品线:
Acti 9 小型断路器

解决方法:

iC65断路器进出线口,随着压接螺钉的拧紧,上口接线端子处会有黑色塑料挡片随着移动,用于增强断路器的防护等级。如图:
接线口.JPG

GB4208中第7条的描述:

说明.JPG

GB4208中第14.2实验描述:
具体.JPG

故:Acti9系列断路器除了K系列外,都是IP20B的防护等级。