施耐德微型断路器可以拼装的附件顺序及个数问题?
问题描述:
施耐德微型断路器可以拼装的附件顺序及个数问题?所属产品线:
Multi9低压终端配电产品; Acti 9 小型断路器解决方法:
对于Multi9中的C65,OSM C32 C65:
可以3个OF,或者3个SD,或者混合的三个;
在有OF+SD/OF的时候,2个OF+SD/OF或者1个OF+SD/OF加上1个OF或者SD。
对于EA9,除了EA9ANG可以拼装C65的MN以外,其它型号都拼装不了电气附件。
对于Acti9中的iC65,

对于Acti9中的C65-DC,C120 
对于C60
对于NG125
对于顺序:
对于Multi9:
脱扣类附件,先MN,再MV再MX;
对于Acti9:
脱扣类附件顺序没有要求;
指示类附件:
先SD,再OF+SD/OF,再OF
是否有帮助?