何为安全特低电压(SELV)?
问题描述:
何为安全特低电压(SELV)?所属产品线:
iC65解决方法:
是指在最不利的情况下对人不会有危险的存在于两个可同时触及的可导电部分间的最高电压。
IEC标准规定,在通常状况下,接触电压上限值为交流50伏或无波纹直流120伏。在特殊状况下,接触电压上限值为交流25伏或无波纹直流50伏。
GB/T 3805-2008标准规定:为防止触电事故而采用的由特定电源供电的电压系列。这个电压系列的上限值,在任何情况下,两导体间或任一导体与地之间均不得超过交流(50~500HZ)有效值50V。
是否有帮助?