我们今天能为您提供什么帮助?

iC65的附件iMX回路中串一个iOF应该如何接线?

所属产品线:
iC65

解决方法:

如下图所示分别是iMX和iOF的接线端子,在iMX回路中串联iOF的时候应该将iMX的C1和C2端子串联iOF的11和14常开触点,再接按钮来控制。断路器在合闸的位置时候,iMX 的C1,C2和iOF的11,14接通,按钮按下电源回路接通后,断路器就分闸,iOF的11和14就断开。