EZD系列断路器的失压线圈安装测试的时候需要注意什么?
所属产品线:
EasyPact EZD解决方法:
EZD系列断路器失压线圈的安装与其他系列塑壳断路器基本一致,均需在脱扣状态下安装。但在测试时,EZD100~250的失压线圈未得电时,断路器是无法复位到分闸位置的,需给失压线圈供电后,断路器才能复位到分闸位置以及才能正常的合闸;EZD400~630则无此问题,失压线圈未得电时可以复位到分闸位置,但只有在失压线圈正常得电后,断路器才能正常合闸。
是否有帮助?


EZD系列断路器失压线圈的安装与其他系列塑壳断路器基本一致,均需在脱扣状态下安装。但在测试时,EZD100~250的失压线圈未得电时,断路器是无法复位到分闸位置的,需给失压线圈供电后,断路器才能复位到分闸位置以及才能正常的合闸;EZD400~630则无此问题,失压线圈未得电时可以复位到分闸位置,但只有在失压线圈正常得电后,断路器才能正常合闸。
是否有帮助?