我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ISFT160挂钩连接可以实现上接线吗?
问题描述:
ISFT160挂钩连接可以实现上接线吗?

所属产品线:
Fupact ISFT

解决方法:

ISFT160挂钩连接本身是通过背部的挂钩和下口的端子来接线,通过改装可以将下口的端子转到上口,具体操作如下:
第一步:将熔断器式隔离开关的面罩取下,然后将上口的罩盖取下(如图一);
第二步:将I和II调换一下位置(如图二、三);
第三步:将开关旋转180°(如图四);
第四步:将开关背部的塑壳后盖取下,将挂钩旋转180°(如图五、六);
第五步:将罩盖装在开关下口,安装上面盖,这样就实现了上接线(如图七)。
图一

图一

图二


图二

图三

图三

图四

图四

图五

图五

图六

图六

图七