我们今天能为您提供什么帮助?

ISFT用于底板安装的设备能否直接连接母排?

问题描述:
ISFT用于底板安装的设备能否直接连接母排?

所属产品线:
Fupact ISFT

解决方法:

ISFT100-630用于底板安装的设备均不能直接连接母排。
但是,对于ISFT160-630通过标准M8或M10端子连接的产品可以选配母排连接器(ISFT100无该附件)进行母排的连接,其中49868(一 组3个)用于ISFT160,49871(一组3个)用于ISFT250,49874(一组3个)用于ISFT400/630,如下图所示:
ISFT.jpg