我们今天能为您提供什么帮助?

INFD的延伸旋转手柄有门联锁功能吗?如果有的话可以临时取消吗?

问题描述:
INFD的延伸旋转手柄有门联锁功能吗?如果有的话可以临时取消吗?

所属产品线:
Fupact INFD

解决方法:

INFD用于柜外操作的延伸旋转手柄有门联锁功能,如果想在合闸情况下是把柜门打开的,可以用一根曲别针顶一下手柄左侧的小圆孔,这样就可以临时取消门联锁功能。具体操作见下图:

图像INFD01.jpg