我们今天能为您提供什么帮助?

INFD 端子的尺寸?

问题描述:
INFD 端子的尺寸?

所属产品线:
Fupact INFD

解决方法:

Fupact INFD100至INFD160设备均装配宽20 mm、带有M8 螺钉孔的端子,可用于直接连接绝缘母排、以及带有压接接线片的电缆。

Fupact INFD250 至INFD400 、以及INFD630 至INFD800 设备均装配螺钉孔端子,可用于直接连接绝缘母排、以及带有压接接线片的电缆。

宽度:25 mm;并带有M10 螺钉(INFD250 至INFD400)。

宽度:40 mm;并带有M12 螺钉(INFD630 至INFD800)。

Fupact INFD250 至INFD400 、以及INFD630 至INFD800 设备均装配螺钉孔端子,可用于直接连接绝缘母排、以及带有压接接线片的电缆。

宽度:25 mm;并带有M10 螺钉(INFD250 至INFD400)。

宽度:40 mm;并带有M12 螺钉(INFD630 至INFD800)。