我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
INFD800/630 装熔芯卡槽之间的距离是160mm,而NH3的熔芯尺寸是150mm,请问将NH3安装在INFD630/800的底座上是否有应用风险?
问题描述:
INFD800/630 装熔芯卡槽之间的距离是160mm,而NH3的熔芯尺寸是150mm,请问将NH3安装在INFD630/800的底座上是否有应用风险?

所属产品线:
Fupact INFD

解决方法:

根据Fupact样本的标注,INFD800/630的底座适合配置NH3的熔芯,底座与熔芯的尺寸图如下,NH熔芯安装到底座上虽然不能完全卡到位,但这样安装并不影响产品应用。